Other Parts Discussed in Thread: BQ24616
1.采用BQ24616进行电池充电,预设恒流充电电流3A,外部输入12V/3A,但实际充电电流只有1A,电池确定处于恒流充电阶段。
问什么电流上不去呢?
2.测试发现随着输入电压的升高,充电电流在升高,为什么充电电流会变呢?
3.当输入电压升为28V时,充电电流在大概到了1.8A,但是此时芯片在啸叫,为什么啸叫呢?
大侠们帮忙看看,万分感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
在降压topy中,输入电压越高,输出峰值电流越大, 如果layout不好,对于电路而言稳定性是越差的。
建议你测试一下Viset1, 以及Rsr上的电压波形? 如果是存在很大的noise是可能导致你现在的问题。
如果是这样的话,你需要确认你的layout, 很可能是layout造成的。
至于电感啸叫, 你需要确认电感饱和电流大于3.6A(可选择4A以上饱和电流的功率电感)。