Other Parts Discussed in Thread: BQ76200
问一下大神
MOS管的G和S之间不用连一个稳压二极管吗? 充电的时候PACK的电压比较高,比如14S的电池组 充电电压是58.8V,接入充电器时MOS管G和S间的电压是58.8V,而MOS管Vgs一般都是±20V,这样不会击穿MOS管吗? 如果接上稳压二极管,为了限流R5=5K,带负载比如pack端接50K的电阻,bq76200的电荷泵泵不起来
黄线为BQ76200的DSG引脚,蓝线为pack+。
为了看清,分别上下移位一下
断开负载,马上正常。就是不能带负载启动,这是为什么?
R5=0时无论接不接负载和稳压二极管都是可以正常开启的。