Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A, UCC25600, UCC28180
如何用boost pfc做一个24V,500W的稳压开关电源???
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
输入是24V, 输出是多少?
直接采用PFC芯片按照boost来设计,应该是可以的。
刚刚开始学,感觉开关稳压芯片也很多,电路也很多,但是都不知道他们是为什么能稳定在一个固定的电压下的!(也不知道如何修改这个固定电压》
还有就是感觉很少有输出24V,20A的大电流电路!
Hi
PFC Boost是先将交流升压到400V, 按照你的要求可以选择UCC28019A: http://www.ti.com.cn/product/cn/UCC28019A
这是一个350w的方案: http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/sluu325a/sluu325a.pdf (你需要做设计修改,做到500w)
然后在通过UCC25600. 将400V转换成为24V/20A, 你可以参考这个方案: http://www.ti.com.cn/tool/cn/PMP11064
(这个方案中PFC采用的是双向交错PFC, 当然也行。你也可以采用上述的UCC28019A方案。 这个方案中的UCC25600输出的是20V/20A, 你也需要做设计修改使得其输出24V/20A)