Other Parts Discussed in Thread: LM3429
正在帮老师做项目,利用TI的LM3429做了一个LED恒流控制器。输入 28V~70V;输出33V,1.5A;开关频率700KHZ;BUCK-BOOST拓扑
刚上电时输出电流能达到1.4A,随后电流掉的很快,掉到1.15A左右时掉的速度更快,LED灯开始闪烁。
刚开始以为是采样电阻的温飘导致的结果,但应该影响没有这么大吧?
请教各位,上述情况是什么原因造成的?是反馈回路的参数设定的不正确吗?先行谢过!电路图及波形如下:
电路原理图
MOSFET门极波形
Rsns电流采样电阻波形