Other Parts Discussed in Thread: CSD87351ZQ5D, TPS28225
之前在BUCK同步整流电路中,驱动使用的是TPS28225(高电平5V,低电平0V),但有些产品总是坏。如下图所示CSD87351ZQ5D两个管子栅极门槛电压很低是不是应该反压关断。
CSD87351ZQ5D手册上没找到推荐的驱动,但又一副推荐的layout,我想知道它用的驱动是那款?或者TI工程师推荐用哪款?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CSD87351ZQ5D, TPS28225
之前在BUCK同步整流电路中,驱动使用的是TPS28225(高电平5V,低电平0V),但有些产品总是坏。如下图所示CSD87351ZQ5D两个管子栅极门槛电压很低是不是应该反压关断。
CSD87351ZQ5D手册上没找到推荐的驱动,但又一副推荐的layout,我想知道它用的驱动是那款?或者TI工程师推荐用哪款?
Hi
5V的驱动电压没有问题,因为diver电压的范围最高可以到达10V(推荐是到8V).
你需要确认:
1. 是否有因为layout造成驱动有shoot through的情况发生(原因是Vth很低,如果驱动layout不好造成的干扰有可能出现两个MOS同时导通这个异常)
2. Vin 30V最高, 启动与工作中是否有可能出现spike超过这个电压。
谢谢您的回复,因为损坏是随机的,所以难以测量。所以我想问一下Ti公司是否有推荐的驱动,或者是layout中的驱动是哪一款?想使用相同的芯片,相同的layout。谢谢!
坏不一定是驱动的问题。很可能换了驱动还是一样的问题。还是建议要找到正确原因。