This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于TPS54386的电感值计算公式的疑问

Other Parts Discussed in Thread: TPS54386

TPS54386的电感取值,与电感中的纹波电流成反比,纹波电流一般取值负载电流的0.2~0.3 倍,在实际应用中,需要将12V变换到1.8V,负载电流0.2A,纹波电流006A(0.2A*0.3),由此计算理论电感值为52uH, 但实际取值22uH, 测试输出电压计纹波均正常,请问电感取值较小为什么也满足要求? 负载电流越小或负载电流越稳定,电感取值越大,原因不是很明白?

  • Hi,

       输出电压的纹波主要是由电感纹波电流在输出电容的ESR(ESL较小,可忽略不计)上产生的电压,也就是说纹波的大小由电感纹波电流及ESR决定,如果输出电容选取得当,其ESR较小,可以使用较小的电感就能稳定输出电压的纹波。

  • Trevor , 纹波正常我明白了,THANKS, 不过我还想请问,对于BUCK拓扑的电源,输入输出压差较大或者负载电流较小时,电感理论计算值应该取大一点才对,如果电感取值偏小,满足负载电流,除了纹波外会导致其他问题吗?

  • 负载电流较小时如果采用小电感,那么电感电流可能会反向造成效率损失。当然如果在拓扑中使用续流二极管或者变换器本身具有DCM工作模式,抑或控制器有最小电感电流箝位,那么小电感也不会造成太大问题。

  • 谢谢,我和同事在运用TPS54386或LM26400时,在拓扑中使用续流二极管,变换器本身具有DCM工作模式,  但小电感是否降低了转换效率?尤其12V转为低压3.3V ,1.8V,1.2V 的时候? 我的理解是电感取小了,导致流过电感的纹波电流变大,电感与续流二极管的功耗是否增大了?

  • 电感及续流二极管的直流损耗分别是电感的DCR与流过电流的有效值, 二极管压降与流过电流的有效值的乘积,也就说跟负载电流有关。另外电感还有交流损耗,因此使用小的电感,有可能其交流损耗会增大。但除电感及二极管的损耗,开关损耗,输入、输出电容的损耗也会占有一部分。

  • 明白了,谢谢你,Trevor ,  你能推荐一转换方案及相关电源芯片,将12V变换到3.3V(0.4A), 1.8V(0.6A),1.2V(0.3A),0.9V(0.3A) , 转换效率均高于80%,同时采用器件较少,PCB布局面积最小;

    现在我是采用两个TPS54386,转换效率较低。