我按照TPS23750的非隔离电路 抄了一个!可以就是不行!不知道问题出那儿了!麻烦告诉一下!
非隔离的电路图图里面是357欧!交换机我用的是 腾达的TEF1105P
www.tenda.com.cn/.../TEF1105P.html 据说这个里面 用的 POE供电也是你们TI的方案。
最终结果是 插上 网线之后,这个 TPS23750就是不工作 不输出5V
只有 那个DC48V的有 非常长的时间间隔供电闪烁。
我后来在输出5V上 并了4个50欧的电阻 按照道理说 一个0.1A 4个0.4A *5 = 2W 早就超过 启动功率!实在是搞不懂了!望告诉一下 谢谢!