上图为我的原理图,输入为12V开关电源,然后经过一个220uf的电解,两个10uf的mlcc电容,一个104电容,输出端为两个22uf的mlcc电容和一个104电容,然后经过一个20欧姆的磁珠给系统供电,mlcc电容材质均为x7r和x5r,电感为4.7uh的TDK的SPM6530功率电感。
上图为我的pcb电源部分,原理图,layout和外围物料的选择,都是参考的WEBENCH软件出的方案,不同点就是tdk电感设计参考为3.3uh,我使用了4.7uh,电容我使用的都是三星的,还有就是输入端我增加了一个电解电容,其他基本一样。下面是我示波器测试的纹波。
目前的电流为35ma,上面为sw的波形,
这个是输出端的波形
这个为两路同时采集的波形,
上面这个是数据手册输出为10ma的纹波,我的问题,
1、为什么我的纹波比数据手册的大这么多?
2、为什么我的sw的波形和数据手册差别很大?
3、我两路同时采集的时候,输出电压的纹波比单独一路采集的时候大很多?
谢谢!