LM27762做电源,输入+5V,输出正负3.3V,供3个OPA2727使用,不焊接OPA2727输出正常,分别为+3.317V,-3.401V,焊接一个OPA2727,正电压变为+3.203V,负电压变为-0.685V。更换电源,由USB改为电流源供电,电流40mA。翘起OPA2727管脚4(-3v3管脚),则输出电压恢复正常。FB-电压为0.4V。为什么输出电压会跌落这么大幅度?且测量输出电压波形,三角波频率为20多KHZ,此时不应该是2MHz吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
有没有实际确认一下负载电流? (用电子负载之类的仪器可以确认,这个芯片最大250mA) , 请问正输入这路一直都正常吗?
其次将输出电容建议增加到2.2uF以及以上。
Hi
就电路上而言,并没有看到明显的问题,主要是输出电容偏小,反馈电阻略偏大。
layout上输入以下,输入,CP,输出电容都尽量靠近对应的脚。 然后实际确认一下2路的电流情况,建议用电子负载之类的工具确认,或者是肯定的负载(能够计算电流的)。
用电子负载确认了,在10K的情况下,电压为3.26V,电流看不到。在100欧的情况下,电压已经跌落至0.16V,电流为10mA左右!
Hi
也就是2路都无法带载,如我上一个帖子回复,修改一下在确认。
输出电容C15电压在1.4V至0.7V变化是未焊好,焊好后温度在0.7V。
另,将OPA2727改为LM358,电源输出不跌落,三个都焊上也全部正常。
另外感觉反馈根本没有起作用,量负压的输出,三角波的频率还是2K,没有因为加了负载而改变频率。
Hi
芯片哪里买的,我觉得看起来像是芯片问题。
芯片最好是来自TI免费样片或者TI授权代理商
Hi
这个是TI授权代理商。
不过仍建议在TI网站上申请免费样片测试一下。
电路还是比较简单的,但是电压就是不对,不能不让人怀疑芯片。(或许你还要检查一下layout, 因为有负电压,注意GND选取有没有错误)
芯片焊接温度,一般是350摄氏度+/-10°C, 10秒.