实际应用。SW脚对GND用示波器测量Vpp有20.4V,向下尖刺有4.2V(全带宽),;仿真结果只有Vpp14V,向下尖刺只有1.2V(是否有带宽限制?4.2V打开20M也有1.2V)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
将波形传上来看以下, 其次输出纹波多大?也建议将波形传上来看一下。
输入的纹波是会很大的,对于输入输出的波形,datasheet上都是有的,你可以对照。
在电源测试中,出现硬开关带电插拔之类的引起跳火是很容易会导致芯片烧掉的,这个是要避免的。
1.毛刺是正常的。仿真没有考虑寄生参数。
2. 你的开关波形有duty丢失的现象,但纹波却正常,这是矛盾的。是不是测试的示波器显示有问题啊
3. 5V给手机充电不会有安全问题。
你好,你的输入电压纹波有点大,请确认一下你的输入电压的原始波形(不接芯片)。
对于SW波形的测量,请使用最小环路进行测量,全带宽,具体见附件
还有你的SW波形频率不固定,和你的输出纹波不一致,应该不是正常的工作状态,请在确认一下(同时将SW波形和输出纹波显示在一个屏幕上)。