测试的时候,炸了好多次芯片和场管了,(自行更换过BQ24610芯片,以及场管),现在都有心理阴影不敢贸然行动了。
原本出厂的BQ24610EVM板是给21V,5S锂电池充电的。
但是我手头没有5S锂电池,所以我做了以下调整:
1.将R25上的 909K电阻 替换为 499K电阻。(经过计算理应充电电压是约等于12.6V的)。
2.由于没有热敏电阻,所以J4(TS)脚悬空。
跳线帽JP配置均按出厂的默认设置:
1.JP1(TTC,HI)相连接;
2.JP2(LEDPWR,VPULLIUP)相连接;
3.JP3(VPULLUP,VREF)相连接,使用芯片提供的3.3V基准电压供电;
4.JP4 连接,场管源极与VCC相连接;
5.JP5 OFF 不连接
所以,整个板子我只换了 R25 的 909K电阻为 499K电阻。
只连接适配器时,D4(ACDRV),D5(PG)亮起,VREF = 3.3V。
Q1.但是不连接适配器,只连接3S电池(11.7V未充满电)时,板子所有的灯都不亮,这个状态正常么?
Q2.适配器(19V供电)以及电池都连接后,JP5 连接(打开充电开关),CE灯亮。但是 STAT1,STAT2均无反应。这是为什么呢?
Q3.BQ24610 芯片的 datasheet (p26) 中的 10.2 Typical Application 给的电路图,STAT1,STAT2,PG的供电都直接使用适配器供电。适配器为保持充电板正常工作基本都会提供10V以上电压。发光二级管长时间工作在高压的状态下是否不妥。改用使用反馈电压 VREF 供电(BQ24610EVM板块中亦使用这种方案)是否会更加稳妥?
我不知道BQ25610是否进入了SLEEP模式,因为接了电池之后,SYS是和电池电压一样的,并且PVCC电压为11.4V有大约0.3V的压降,VCC电压为11.4V。BATDRV电压为6V。说明BQ24610是有供电的!