大概描述下使用环境:
输入为环形变压器,AC220V转AC24V,使用桥堆整流之后输入给LM22679供电,负载为12W设备两台,现在的问题是常温下工作都正常
但是在50℃温度状态下运行一段时间,如果断电重启之后LM22679必烧毁,烧毁管脚为PIN2。怀疑是输入瞬间电压太高导致烧毁,
但是使用示波器为发现任何脉冲信号,所以这里非常不解。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大概描述下使用环境:
输入为环形变压器,AC220V转AC24V,使用桥堆整流之后输入给LM22679供电,负载为12W设备两台,现在的问题是常温下工作都正常
但是在50℃温度状态下运行一段时间,如果断电重启之后LM22679必烧毁,烧毁管脚为PIN2。怀疑是输入瞬间电压太高导致烧毁,
但是使用示波器为发现任何脉冲信号,所以这里非常不解。
Hi
采用外部直流电源输入34V来验证一下?
确实只有过压这个可能,或你需要在输入增加一个TVS管。
不管工频变压器在常温还是在高温下,都会造成22679损坏。当前解决方案是在输入端增加一颗SK58肖特基二极管,5台设备每台测试20次未出现问题,非常费解