各位好:
请教个问题,如下:
我的需求:输入电压为16V-18V,输出电压为24V,1A。
实现方法:想使用LM5000来实现
问题:
LM5000有两种封装,分别是TSSOP和LLP封装,我倾向于使用TSSOP封装,但是TSSOP封装没有热焊盘,不知该芯片在输入电压为16V-18V,输出电压为24V,1A时会不会发热严重?
请问,哪种封装更适合我使用?还是两种均可,TSSOP封装即使没有热焊盘在我 的要求的情况下也不会发热严重?
感谢解答,盼回复!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
如之前计算的那样,输入电流峰值在1.67A左右。虽然LM5000是2A电流限制,但是它的最小值是在1.35A, 所以实际不建议选LM5000.
所以建议选择TPS61175, 效率差不多,成本更低。
TPS61175的输入电压范围最高是18V,对于我的应用范围是有点窄了,感觉从输入电压范围的角度讲还是最高可以到40V的LM5000更合适。
另:我这个24V是带三个200mA的风机,风机同时工作,也就是准确的说要LM5000输出24V,600mA即可。
如果输出要求是24V,600mA,是不是使用LM5000就没问题了,但是还是要最好使用带热焊盘封装的?
Hi
是的,600mA没有问题。
带焊盘热阻45°C/W,不带焊盘热阻150°C/W, 内置MOS, 还是有些功耗的,尽管都在温度范围内,但是肯定温度低一些好(可靠度高一些)。
好的,我知道了,那我就使用LM5000带热焊盘的,非常感谢您的回答!
不好意思本人小白,还有点不理解的地方望指教:
1. 拿热阻45°C/W来说,具体是什么意思,可以根据我的输出功率计算出芯片的温升吗?
2. 您之前提到的输入电流峰值是1.67A,这个1.67A是输入电流还是输入电流啊,怎么得来的这个数值,是用Webench仿真得出的吗?
Hi
芯片的功耗假设是0.5W(可以大致算,或者借助webench), 而芯片的热阻45°C/W(datasheet上可以查到),那么芯片的温升就是0.5W*45°C/W=22.5°C
加上环境温度25°C就是芯片温度22.5+25=47.5°C
1.67A是算出来的,对于升压,峰值电流是输入电流+二分之一的电感纹波电流 (电感纹波电流一般是0.2~0.4倍的输入电流),所以峰值电流最大是1.2倍输入电流。 输入电流通过功率来计算,输出功率(输出电压乘以输出电流)除以效率就是输入功率, 再除以最小输入电压就是输入电流。
好的,谢谢啊!之前我用LM5001不行,是不是是芯片的峰值电流太小了,保护了。
我主要用反激电路来设计LM5000输出两个正10V,0.1A,真的可以吧。