Other Parts Discussed in Thread: LM3481, TPS53319
请教各位大神:
LM3481组成的升压电路,输入6-9V,输出12V,1A。电路图见附件。输出电容选的是3个47uF/25V的TDK陶瓷电容并联,电容型号为C3216X5R1E476MT000。升压输出是给一个直流镇流器供电。装了50台样机,开始正常工作没有问题,测试一段时间后,发现有3台样机出现输出电容损坏的现象,电路中C55,C57,C71其中一个拆下来用万用表测量出现短路。这是什么原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
电容的损坏一般是撞击,用显微镜即可确认。
如果不是撞击,外部没有痕迹,而电容短路,一般是内部层裂(切片即可确认),很可能就是质量问题。
对于升压输出电容,能不能用同样容量和耐压的陶瓷电容来替代铝电解电容?
Hi
输出电容的ESR建议尽量小一些,所以很多时候会用陶瓷电容。
如果你选择其他电容,ESR也很小时可以的,实际上你还可以组合应用来降低ESR.
你好,首先TDK官网上搜不到这个电容的型号,建议你先检验电容损坏的原因。如果不找到原因,即使更换电解电容也可能会出现同样的问题
对于该芯片,Surface mount tantalums, surface mount polymer Electrolytic and polymer tantalum, Sanyo- OSCON, or multi-layer ceramic linkage这些电容都是可以使用的(包括陶瓷电容)。电解电容的ESR太大,会造成纹波很大,选取时应特别注意,或者和陶瓷电容混合使用
您好!
我以前遇到过一个情况,在调试一个DC-DC BUCK电路时,输出端电容一开始使用的6个100uF/50V的TDK陶瓷电容并联,但电路工作不正常,电容会发出响声,后来换成一个680uF/50V的红宝石电解电容后电路工作就正常了。普遍认为陶瓷电容的ESR,ESL都要远低于电解电容,那么在像BOOST,BUCK这样的开关电路中,输出端的电容是不是就能完全用陶瓷电容来替代电解电容?
目前出问题的这个电容我在TDK官网上找到了https://product.tdk.com/zh/search/capacitor/ceramic/mlcc/info?part_no=C3216X5R1E476M160AC
不同的控制模式下,谁输出电容有不同的要求,比如TPS53319,如果不采用外部纹波注入的方式,就需要输出电容存在一定的ESR来供给内部的反馈。而你这颗料用陶瓷电容也是可以的。