Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ76925, BQ76925EVM, BQ40Z60, BQ76920, BQ34Z100-G1, TL431, BQ24610EVM
之前在做锂离子电池充电器的时候相大致看了下TI的芯片,以及在论坛发帖询问后。选中了以下两款芯片。
1.BQ24610(串充)
通过看datasheet后自己设计板子,已经可以实现调压,调流充电了。且速度还不错。串冲部分基本是完美解决了。
2.BQ76925(平衡充)
我看了SLUU514(BQ76925EVM板子的数据手册),SLUA619(BQ76925数据手册,但是没有ZHCS327详细),SLUA707(BQ76925 + MSP430),ZHCS327(BQ76925的数据手册)。由于本人英语并不是非常好,所以是一点点翻译来看的,并不知道是否有疏漏的地方。
我想使用BQ76925这款芯片来实现并充的功能,但是看了那么多的datasheet,发现都是在讲寄存器以及如何计算BQ76925所测量到的电压电流以及温度。
手头有BQ76925EVM测试板,但是奈何没有TI官方的 USB-TO-GPIO 适配器,也无法结合电脑上相关的软件来进行测试。想使用其他单片机来代替MSP430后与电脑通信。
但是当前处境非常的尴尬,因为我还是找不到调整BQ76925 VC0~VC6 的电压的方法。按理来说,每一个锂离子电芯的电压应该都是可以在3.7~4.2这个范围内的。
所以我有以下个问题想问:
Q1.BQ76925这个芯片是否可以调整它给电池的充电电压?
Q2.如果可以是怎么调整的!?
Q3.调整的方法是类似BQ24610那样通过电阻分压,调节反馈到某一个引脚的电压来实现的么?