至 TI员工:
您好! 请问TPS73534 为何输出只有0.3~0.5V呢? 有什么可能性呢? 我的芯片第一脚是 OUT (电路图中的右上角开始), 应该没错啊.
芯片从淘宝买了10颗做样品. 真假不知. 这个IC似乎中国区用的很少. 不至于有假货吧.
另外, 我用3.4V的原因是, 参考电压是REF2033, 如果我用3.3V的芯片, REF2033的输入只有3.3V, 会不会导致输出没有3.3呢? 这个问题别人是你怎么解决的?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
输入电压: 5V (LMR62421将电池升压过去的)
输入电容用的1uF. (看说明书改成这个的).
已经从我常规供应商采购了TPS73533,如果还不行,都不知道怎么办呢。项目赶急。(之前用的707,但是TLV707的封装焊接要求高,故障率太高,容易坏)。
请问3.3的电源芯片,能给3.3的参考电压供电吗?
Hi
不能说淘宝上的芯片都是假货,但是我所遇到的芯片质量问题,其芯片基本上都是来自淘宝,而且这样的案例非常之多。
我会初步认为你的问题在于芯片质量。
如果你只是要少数几片做测试验证之类你可以直接在TI网站上申请免费样片。如果说样片中心缺货,你可以申请类似功能的芯片,选择是很多的。
如果要购买,也建议找正规的TI授权代理商e络盟。
Hi
无论是LDO也好,还是基准芯片Vref,输入电压都必须大于输出电压,并且超过Vdrop(按照你电流消耗的最大Vdrop, 以及预留一点空间),否则输出会略微偏低,但是不会偏低到只剩0.3~0.5V.
嗯, 本次因为项目赶急,所以没能去申请样片。
我昨天已经从我老供应商买了点3。3的, 如果测试没问题就好。
确实买到假芯片了, 买了20颗样片。
前天从以前的供应商, 买的TPS73533,替换上去就没问题了。
接下来我从官方申请一下TPS73534,再试试, 如果是假货,我再淘宝投诉他。真气愤!