急急急!!!!!!!
我们现在用BQ25895和STC15w408AS单片机进行通讯,即IO口模拟I2C时序进行通讯,现遇到以下问题:
1.BQ25895芯片采用5V和GND两根线进行供电,D+和D-断开没有接,即输入源只有两根线,单片机采用的bq25895的SYS管脚供电(3.5V-4.5V);SCL与SDA均通过10K电阻进行上拉接到SYS管脚。这种情况下单片机运行正常,能完成232串口通讯及AD采样。但就是与BQ25895的I2C通讯不通。。。。。。。。
2.用示波器测试SCL与SDA两根线的时序,挂出的波形时序正确,可就是在第九个时钟时无法收到BQ25895的应答信号,第九个时钟时SDA一直为高电平(没应答)。。。。
3.请问BQ25895芯片的从机地址是0X6A吧???可为什么写完地址后没有收到应答??用此款单片机模拟I2C时序与一个存储器进行i2c通讯,读写均正常,所以排除软件时序问题。可为何同款单片机同样的程序与BQ25895就一直无法建立通讯呢?
万分感谢!!!!急求!!!!!