Vin=-36V~-72V, Vee是-, BGND是+。R1=R2=1MΩ, R3=300KΩ,R5=100KΩ,C32=0.03uF, MOSFET选的是IRF3710, 负载电容C86=600uF,设备正常工作在-48V,负载功耗约200W(IL=4A).Q1是用来做缓起动的,Q2是为了防反接的。MOSFET是DDPAK封装,Ciss=2700pF,Crss=150pF,RDson=18mΩ,DS耐压100V,GS耐压20V。
问题描述:-50V上电发现电源连接器打火,认为缓起MOSFET没起作用,结果发现Q1的DS已经短路了,加工回来的新板子,第一次上电正常,后面因为MOSFET烧毁就打火了。
改进:将R1+R2改到300K,R3+R5=68K,发现在43V输入正常,不打火,正常启动,但在50V输入时Q1又烧毁了。
继续改进:R1+R2=68K,R3+R5=14K,72V输入正常,Q1没有烧毁,但是打火严重啊,啪啪的声音,电源连接头都看出来烧糊了。
请问电路设计有问题吗?怎样保证既不打火又不烧MOSFET管?MOSFET管为什么会烧呢?没有用TI的芯片会不会帮忙解答呢?