比如MC33063A-Q1和MC33063A是汽车类和非汽车类,他俩有什么不一样吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
如你举例,名称上差别是前者有后缀Q1.
芯片的差别,在于可靠度,前者会高一些,需要符合动力质量标准:AEC-Q100 Qualified.
芯片外围电路上或表现得一样,芯片上是差异的,基于标准不同。
感谢您的回复,请教个问题:
MC33063的手册中,比如设计Voltage-Inverting电路时要计算各种参数,其中有一项是Vsat,Vsat是饱和输出电压,跟Vout有啥关系?比如我要求输出-12V,那么Vout=-12,那Vsat应该设置多大
您真是秒回啊 效率真高。
还想再问一下:我在官网以及TINA软件中都没有找到MC33063的TINA模型
Hi
是否有这个模型,你需要到对应芯片网站上“工具与软件”处确认,并非所有芯片都有这个模型。
而MC33063, TI就没有提供相关模型。 这个芯片的优势在于成本,但是TI在软件或者设计指导的都有所欠缺。
这个芯片功能是挺全的,降压升压反相都可以实现,而且输出电流也够大。我只是担心,我计算出来的电感值或者阻容值,在实际电路中不能使芯片输出-24V,再重新买元器件这样会耽误时间,因此才会想仿真。既然没有模型那就试试吧
我想用两个芯片,一个做输入12输出-24V,一个做输入12输出+24V,电流在150ma左右,这芯片稳定不