Other Parts Discussed in Thread: TPS62040
使用TPS62040做了5V转换3.3V的电路,使用的推荐电路。使用了好长时间没有问题。近期新制的板子有几块电源故障。故障时输出为2.7V,不知道是什么原因??
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS62040
使用TPS62040做了5V转换3.3V的电路,使用的推荐电路。使用了好长时间没有问题。近期新制的板子有几块电源故障。故障时输出为2.7V,不知道是什么原因??
谢谢!
Hi:
请首先确认您的负载是小于1.2A, 然后确认电感的饱和电流(如果电感选择是6.2uH,需要大于1.3A,最好还留点裕量)。
您可以将良品板子和不良品板子上的电感互换看看效果?
您好,谢谢您的回复。
我查了一下电感,我们用的是 10uH的。本次新制作的板子 确实换了电感,和之前的参数不一样。之前使用的电感的饱和电流是1.1A,本次的只有0.45A。是否 和这个有关系?
负载估计超过了1.2A,但是正常工作时主要器件是低功耗模式。
Hi :
如上所提,你在选择电感时,参数饱和电流选得太小了,TPS62040是集成的是1.5A(最小值)P-channel MOS管,支持最大输出电流是1.2A, 按照您的测试,负载不一定有超出1.2A(可以用负载机实际测试一下)。 但是选择的电感的饱和电流值实在太小了,如之前所提如果是6.2uH,建议采用1.3A以上的电感,如果是10uH, 可以再稍微小一点点,但是0.45A实在太小了。
您好,谢谢您的回复。
我们的设计是参考了TPS62040资料上的 Figure18设计的。其中C3,C4选择了10uf。R1和 R2分别为56K和10k产生3.3V。R1和 R2分别为27K和10k产生1.8V。选择的是 10uH的贴片电感 。原 饱和电流是1.1A。这样设计是否合理?
由于这个电感封装不是太好,使用中容易磕坏。因此重新进行了选择。使用的 WE的 一款(7445110),但是这个饱和电流确实太小。你是否能推荐一块和 WE的 (7445110)的封装类似的,饱和电流较大的电感。谢谢!
关于电感的选择,您可以找电感商或者代理商:
例如: WE: 74408943082 8.2uF, 饱和电流2.2A 74408943100 10uF 饱和电流2.1A 等等
Coilcraft 的 MSS6132-103ML 10uF 饱和电流1.36A, LPS6235-103ML 10uF 饱和电流2.3A,
sumida CDRH6D28NP-100NC 10uF 饱和电流1.7A
Hi
电感没有完全的饱和,但是已经导致电感不能维持原来的压差(完全饱和后压差就为0了),输出电压变高,而芯片是负反馈控制,芯片duty缩小,输出电压就会变低。
Hi jh chen,
如果你有电流探头可以验证一下电感是否饱和,正常情况下电感电流如下图1所示,当电感饱和电流太小,电感饱和时电感电流波形如图2所示。
图1 电感未饱和,电流正常波形(通道1为开关波形,通道2为电感电流波形)
图2 电感饱和时电流波形
对于输出变小,你也可以这样理解:当电感饱和时,IL增大,IL=(Vin-Vout)/L,Vin不变,Vout变小。
你好,想再问问,最近使用TPS62040,使用的电感仍是饱和电流比较小的。WE的 5110.之前都是偶尔不能起来运行。但是现在发现有个电路板上TPS62040坏了。目前发现几个。不知道什么情况下TPS62040会故障??