Other Parts Discussed in Thread: UCC27201A, UCC27201
我想请教大家一个问题,就是我用UCC27201A做全桥驱动,单片机输出峰值为5V的48KHz死区互补方波,由于手里有现成的MOS管,就用的IRF530N,芯片供电12V。但是当我把信号通过光耦给5脚6脚HI与LI,想看一下HO与LO波形(mos管没有上电),但芯片烧毁了,请问这是怎么回事呢?两块芯片都是这样就没有了,这可能是什么原因造成的呀
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
好的,非常感谢,但是我还是想问一下,还有没有可能是其他原因呢?主要是是我示波器一抓后面HO,Lo波形,就坏了。电路焊接我们是检查了的,目前没有问题呢。
我改了,但是好像还有问题呀,我想请问一下就是UCC27201,HI与LI输入5V的TTL电平没问题吧
Bo Yang yang 说:我改了,但是好像还有问题呀,我想请问一下就是UCC27201,HI与LI输入5V的TTL电平没问题吧
是TTL电平
Bo Yang yang 说:上管波形上电后抬起来了不对,没上电就没问题呀
你好,
不好意思,我看错了,这不是普通驱动,是半桥驱动。
增大驱动电阻阻值试试,谢谢。
你好,我增加了,但是效果不明显,而且弊大于利,导通消耗是的管子发热很严重,还有没其他方法呀
您好,
几个问题:
1. 您现在测驱动波形不会烧坏驱动芯片了吧?
2. 前面测得是驱动波形还是什么?幅值有32V
3. 开关管并联的是RC吸收电路,这个1N4148是用来反并续流的还是想做RCD?
驱动中关断的通路电阻建议取小一点
还有你的BOOT电容,为什么接了两个,建议去掉一个 0.1uF够了
您好,
首先需要确认您这边在测量驱动的时候负载怎么接的?变压器空载?
其次希望您用差分探头测下同一桥臂上下管的驱动,关断的通路建议加一个2欧姆电阻。
希望您上传下差分测得的驱动波形,或者加大负载看下驱动震荡能否消除。如果没有差分探头可以用两个探头测一下相减看一下。
您好,
你的开关频率是450kHz,半周期1.11us,但是你的开关管RC缓冲电路中时间常数是3.3us,RC电阻电容太大了,时间常数要减小,电阻10几欧姆就够了,电容建议取RC时间常数比1.11us小的多
您好,
如果还有问题,请参照前面抓一些波形,我们再看一下,谢谢