Other Parts Discussed in Thread: TPS61089, BQ24253
目前我使用tps61089搭建了两个电源,其中一个的EN管脚连到外部输入,输出5V,目前我把EN管脚拉低后输出变为3.9V稳定输出,后面驱动的板子上几个二极管都亮着,这个属于什么原因,有碰到过的吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
测试芯片EN脚的电压以及断电后EN脚的阻抗,看是否有异常?
EN脚耐压是7V, 比较担心你的5V输入源到芯片EN脚之间因为Layout,或者是5V输入源不稳定等造成EN脚又超过7V的电压导致芯片EN脚损坏。
En脚的电压是0.003V,没发现异常,5V输入源是从BQ24253过来的,EN脚的电压是从另外一个TPS61089过来的,量着挺稳定的也是5V
Hi
R6是10k吗? 尽量减小,例如减小到1Kohm看看。
减到1K试了下,跟原来一样,量EN管脚是0.003V,电源输出是3.9V,换了块新板子,还是一样,EN管脚没加过7V以上电压
是共地的,刚才试了下,EN接到GND时候,输出还是3.9V,没有shutdown,EN接到VIN的分压电阻上之后(该位置电压3.3V),输出5V,正常,SW波形的话,如图,应该算正常吧,网速较慢,下个回复发图吧
加上负载试了下,电流增加了120mA,电压降到2.9V,datasheet上说的只有几个uA的楼电流
你这SW波形不对的,如果是空载波形,应该和数据手册的图11和图12 相类似。建议换一块芯片试一下,这块可能已经损坏。
你的供货渠道是什么?如果是淘宝购买,可能不是正品,建议官网申请或者供应商处购买。
还是那个芯片,我从webench里面搜出来tps61089输出5V下可以输出3A ,datasheet上没写5V,但是写到9V下可以输出2A,目前我们这边买了个电子负载,在里面把电流调到0.4A后电压就降到3.6V,短路电流才0.7A,但是带正常负载的话,稳压电源显示1.3A时候我量了下输出管脚还是5V,请教下,这类测试用的电子负载跟平时的负载不一样吗
你的意思是接上电子负载以后,输出电压就被拉低?你测的是输出电容两端的电压还是电子负载上显示的电压?如果你的负载导线很长,会在导线上产生压降,所以你需要将电子负载上的VSENSE接到输出端。电子负载就是平常使用的普通电子负载
用TI WEBENCH仿真的结果也是一样的,如果把EN接GND,输出同样有3.1V左右的电压,不能完全shutdown