Other Parts Discussed in Thread: TL431, LM5022
这是设计工具提供的,但是搭完电路测试一下,mos波形不是方波,像是三角波,空载输出稳定,但是不能带载,是不是电路有问题?要怎么修改?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用WEBENCH® Designer这个啊!你们能不能按照我的参数帮我改一下,或者给我参考的,谢谢
Hi,
接地这个倒是可以理解的,因为有时候隔离DCDC在副边用TL431+光耦这种反馈方式,增益已经足够大了,可以直接连接到COMP端也就是内部误差比较器的输出上。如果再加上一级误差比较器的增益,可能会导致环路增益过大而出现不稳定的情况。
Hi,
Zack,我看了一下Webench的结果,反馈确实是这样的。但是我也觉得不太对,光耦三极管那一侧应该上拉才对啊,而且这种旁路内部误差放大器的方法,在光耦三极管侧E极和D之间还应该有电阻,这样才能满足副边误差增大时COMP电压也随之上升。对吧?
我知道了...看了一下LM5022的Block diagram,COMP在内部是通过5K电阻上拉到5V的...这样逻辑就说的通了
Hi,
您能上传一下不带负载和带负载时候,OUT端和MOS管Drain极的波形吗? 谢谢!