This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

bq76pl455EVM UART通信问题

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224

使用tms570ls1224开发板与bq76pl455EVM  进行UART通信,读取电压数据

使用过程中,无论如何配置,都进不了中断,接收不到数据信息。

使用其他不同型号的mcu芯片  同样的基本配置 便可以接收采集电压数据       

随后我将这个mcu芯片接收到的数据  实时又发给tms570ls1224     tms570可以接收这个mcu的电压数据

也就是说tms570开发板的软件配置应该是没有问题的

同样的数据信息,tms570可以接收那个mcu发出的,却接收不了采集芯片发出的

但那个不同型号的mcu却可以接收采集芯片发出的数据

现在信息传输的方式是:采集芯片数据----------》其他mcuRX0接收,Tx1发出------------》tms570接收正常

使用逻辑分析仪  查看采集芯片发出的数据格式以及那个mcu的 Tx1引脚发出的数据      两者数据格式唯一差别就是  停止位一个4us,一个6us

这样一来tms570程序上应该没有问题,请问,我应该再从哪方面入手分析,可能是哪里出了 问题?

求诸位大神解答!