如题,用来给5W的D类功放芯片供电的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
可以选择TPS62140A: http://www.ti.com.cn/product/cn/TPS62140A 之类的2A降压转换器。(也可以借助TI的webench在线仿真软件来选型)
如果功放对电源要求非常高,可在DC/DC后面增加LDO(此时将输出设置到5.3左右输出,因为LDO有压降)或者LC.
TPS5420是异步开关电源,在轻载时纹波较大,建议后面一定要加一级LDO
谢谢,这样太麻烦了,有没有合适的芯片推荐呢
用的是12V6a的开关电源,需要降压成5V的,单独用来给5W功放供电而已,
不是很在意芯片价格,稳定最重要,最好是能手工焊接的封装
Hi
如果用热风枪,QFN封装或更容易焊接,热别是底部有Powerpad的芯片,而实际上现在大部分芯片都不是偏向于这类QFN封装。
一级DC/DC或难以满足要求,需要增加LDO之类。
功放电源不能使用开关电源,必须要LDO,不然开关噪声很容易通过供电传导到功放输出端,影响音质
LDO很多,你可以到TI官网去选。但要注意热的问题,LDO的损耗为(Vin-Vout)*Iout. 如果你的负载稍微大点,LDO就不适合了。