小电流检测精度要到0.1uA,最大10mA,大电流检测0到3A,能否推荐两款电流检测芯片?看了INA210,想问下这款芯片是否能实现?
因为小电流是要检测设备待机所消耗的电流,有没什么好方法解决?
并且需要大电流小电流的检测自动切换,如果是用MCU进行判断后切换,那小电流检测切换用继电器、模拟开关还是MOS管哪种才能使得不影响到检测精度0.1uA?
请问TI的专家是否有更好的大电流和小电流的检测方案?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
我的理解是您是为了小电流保分辨率,大电流保量程;如果是这样,建议可以设计对数放大器来实现。
同时,开关切换的方案,会引入开关噪声,对测量结果会有较大的影响。
嗯,自动切换量程应该是用到MCU去判断的,但问题是要测量到0.1uA电流,继电器、模拟开关之类的是否会对小电流有影响?因为是要测量手机关机时消耗的电流,和充电时候的大电流,请问小电流测量有好的方案推荐吗?
TI的工程师你好,
因为我是要模拟电池的功能,因此主要要测量手机关机时候消耗的电流以及正常工作时消耗电流和充电状态的大电流。请问我用INA210和ADS1256搭配使用能否满足测量需求?小电流0.1uA,0-10mA,大电流测量mA级别精度,0-3A。
另外,因为是要模拟电池,所以需要一款可编程电压输出以及可在固定电压时,如3.85V时,可编程恒流供电的DC电源,是否有好的推荐?因为需要量产,所以能否帮忙推荐下,之前没有uA级别小电流测量的经验,自己找不知该注意哪些参数,谢谢。