This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【TI 工程师整理】服务机器人应用技术讨论

Other Parts Discussed in Thread: TLV62569, TPS562201, TPS54302, TPS55330, BQ25606, BQ24133, DRV8701, DRV8412, INA180, LDC1314, LDC1612, LDC1312, LDC1614, OPT3101, HDC1080, OPT3001, TMP102, LMT01, DRV5033

近年来,清洁机器人和教育机器人销售业绩良好,娱乐机器人市场正在快速发展,医疗机器人市场处于大规模出现的状态。

为让关注服务机器人的工程师获取更多相关资讯,本讨论整理服务机器人的培训资料和产品推荐,希望能帮到相关领域客户的应用设计。

欢迎大家在本帖下跟帖留言,交流讨论。

TI机器人核心技术全攻略:http://www.emakerzone.com/live?id=190

TI机器人传感器技术培训资料:https://www.ti.com/seclit/ml/slyp521/slyp521.pdf

TI扫地机器人培训资料:https://www.ti.com/seclit/ml/slyp527/slyp527.pdf

TI服务机器人的解决方案:http://www.ti.com/solution/service_robots

服务机器人包括:电源,充电,电机驱动,运放等多个方面,如下机器人:

同时针对不同的应用场合,服务机器人也存在多种形态,其中以教育机器人,早教机器人,清洁机器人在市场上的发展最为迅速。

针对不同的机器人的形态,TI提供了许多相关的解决方案,并推出了相关的适用的器件促进服务机器人的市场发展。

  • 1.  关于服务机器人的电源推荐:
    在服务机器人中常用的电源系统中,一节(1S)或多节(2S/3S/…)电池作为电源给系统供电的电路较为常见。

    由于机器人的功能越来越强大,耗电量也越来越大,为了能够支持机器人的长时间的工作,选择一个损耗较小的电源,一个可以快速充电的电池,成为服务机器人的重点。

    常用1节或2节充电电池(18560)供电。在功耗较大的服务机器人中,使用多个充电电池串并联供电:

    TLV62569:单节锂电池常用buck芯片,2.5-5.5V输入,2A输出,在轻载的时候也能达到很高的转换效率(95%)。

    TPS562201:1S-4S锂电池常用降压转换器,可承受17V输入电压,在电机出现反电动势时可稳定输出,2A供电能力。

    TPS54302:4.5V-28V输入,可承受最高28V的输入电压,有3A的供电能力。

    在服务机器人中升压芯片也有很多应用场合,特别是在单节或多节的锂电池供电系统内,系统需要5V或12V的电源轨,升压芯片至关重要。

    TI推出的TPS61236,专门针对单节锂电池的供电系统可提供5V的电源供电,最大供电效率可达96%,并且静态电流极低。

    TPS61088针对1S和2S锂电池供电系统,可稳定输出5V和12V电源轨。

    TPS55330针对1S-3S供电系统,可提供2.9-22V的输出电压,并可提供最大6.6A的供电电流。

  • 2.  关于服务机器人的充电芯片的推荐:

    随着电池容量的扩大,充电速度也受到各个机器人厂家的重视,同时也成为用户满意度的重要指标。在充电协议,充电接口形式,电源适配器繁多的市场上,大趋势要求服务机器人的充电接口可以兼容各类适配器,并且以较快的速度充电。

    针对单节锂电池充电系统,TI推出的BQ25606有着较好的性能:

    其有完备的充电适配器检测能力,自动识别D+/D-,并可以检测适配器的最大输出电流,以最快的速度给电池充电,可至3A的充电能力。在单节锂电池拖动电机的系统中,启动过程有较大的充电电流,BQ25606有足够的7A的电流管理能力,满足系统放电需求。

    针对2S/3S锂电池的充电系统,TI的BQ24133可以提供1.5-3A的快速充电能力,同时为系统提供电源路径管理。

    在服务机器人中,针对1S-6S的锂电池系统,BQ2461X系统可以提供最大10A的充电电流。

  • 3.  关于服务机器人的运放和马达驱动的推荐:

    现代服务机器人的电机驱动有着小型化,易用化的趋势。根据电机驱动的种类不同,TI推出了给类不同的产品:

    DRV8701,5.9-45V的电压输入范围的有刷直流电机的驱动。驱动外部的FET来获得可拓展的电机驱动能力,同时拥有电机电流保护的能力。

    DRV8412/DRV8432可以承受52V的输入电压,可以驱动两个直流电机,每路能实现3A(8412)或6A(8432)的驱动能力,也可以两个并联驱动一个6A(8412)或12A(8432)的电机。配合C2000的使用可作为一个步进电机的驱动,可以实现任意的电机细分精度。内部集成了低压降的MOSFET,可以实现小型化的设计。

    DRV883X可作为0-11V的步进电机驱动,或者作为两路单独的直流电机驱动。

    DRV832X是三相BLDC电机驱动,6-60V的供电电压,1A电机输出电流,2A电机输入电流并可直推MOS不需外围电路。

    针对电机驱动,TI推出了体积小,简单易用的电机参考设计方案。

    TI推出的TLV906X有着相当优秀的性能和较好的价格。作为一个输入输出轨至轨的运放,10MHz的增益带宽积可以用来适应各类应用场合。

    对于电流检测,TI推出的INA180作为一款电流检测芯片,集成了内部的电流检测电阻,能够实现交流信号的电流检测。

  • Hi

        好东西,多分享。

  • 很给力的资料,感谢分享。

  • 4.关于服务机器人的按键设计:

    在现有的服务机器人中,按键设计需求时尚酷炫。

    采用 LDC1314 电感数字转换器的 16 按钮感应按键参考设计可以满足大多数服务机器人的按键需求:

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/tida-00509?keyMatch=LDC1314&tisearch=Search-CN-Everything

    其中机器人的电感传感器产品,从单点触控到多点触控,TI推出的LDC系列的产品均有对应的解决方案,打开webench,即可进行轻松的触控方案设计:

    https://webench.ti.com/webench5/ldc/

    TI推出的LDC1612/ LDC1614/ LDC1312/ LDC1314,可以满足多类触控场景的要求。

  • 好东西,学习了,感谢分享,支持一下。

  • 好东西,谢谢分享!

  • 5. 关于机器人传感器的推荐

    湿度传感器:0-100%湿度检测范围,2%湿度检测精度,超低功耗:HDC1080

    光颜色传感器,业界最贴近肉眼感知的光颜色传感器:OPT3001

    IIC通信温度传感:TMP102

    简单易用的温度传感器,仅需一脚即可实现温度侦测功能:LMT01

    高精度的霍尔传感器,可侦测到2mT的磁通精度变化:DRV5033

    单点TOF传感器,可达15米范围的距离侦测器件:OPT3101

    60*80景深传感器,可达到手势识别功能:OPT8320

    320*240像素 ToF,可实现人脸识别,人像识别,全景三维重建:OPT8241

    ToF专用处理器:OPT9221

    参考设计:

    lIDAR+TOF环境感知设计, 可实现高精度的环境情况侦测:TIDA00663

    80米范围的毫米波雷达设计:TIEP0094

    高准确度的机器人3D视觉参考设计:TIDA01173

    针对人员位置进行分析的TI开发组件:TIDA01436

  • 6. 关于机器人人机交互的推荐器件及设计

    高性能低功耗小封装,支持TDM格式数据,支持各种麦克风,非常适合机器人语音处理:ADC3101

    高性能,带振荡器,额外通道做语音检测唤醒系统,带麦克风放大,可接受2Vrms的输入,带Mux和Mix,接受差分信号:PCM1862

    I2S输入音频功放,可实现2*18W或45W输出,自带效果平衡器:TAS575x

    经典易用ADC:PCM1808

    带D类功放Codec:AIC3100

    10W D类功放:TPA3136

    超小体积功放,适用于数字输入小型喇叭功放:TAS2557

    48通道RGB LED驱动器,可达16为像素深度,可同时驱动16路三色RGBLED灯:TLC5955

    可编程LED驱动,MCU一次编程即可不占用MCU:LP5569

    玻璃触摸按键控制MCU:MSP430FR2633

    玻璃触控参考设计:TIDA00343

    4通道12位金属触摸按键:LDC1314

  • Hi ,非常实用。从电源到充电,从驱动到传感器,涵盖了几大部分的应用。已经收藏了。

  • 7. 关于机器人传感器的推荐器件及设计

    湿度传感器:0-100%湿度检测范围,2%湿度检测精度,超低功耗:HDC1080

    光颜色传感器,业界最贴近肉眼感知的光颜色传感器OPT3001

    IIC通信温度传感TMP102

    简单易用的温度传感器,仅需一脚即可实现温度侦测功能LMT01

    高精度的霍尔传感器,可侦测到2mT的磁通精度变化DRV5033

    lIDAR+TOF环境感知设计, 可实现高精度的环境情况侦测:TIDA00663

    超声波远距离测距组件:TIDA00462

    80米范围的毫米波雷达设计:TIEP0094