Other Parts Discussed in Thread: TPS56428, TPS62135, TPS54620
急求推荐一款DCDC电源芯片,输入4~16V,输出0.8~6V,最大输出电流2.5~3.5A,内部包含MOS管,有ENABLE和PG功能,外围器件少,布局简单稳定易用,不知道哪些型号是比较常用而且较长时间内也不会停产的,麻烦工程师推荐几个型号,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps56428.pdf
TPS56428满足要求。
Hi
最好你是需要将规格再准确定一下,能实现的芯片很多的,究竟是要降压转换还是要升降压芯片?
或者你可以借助Webench.
如果你选择降压转换,你或可选择TPS62135/6系列之类,
Hi
Vinmax就是TPS54620最大输入电压。 Io是最大输出电流即3A.
可能我上面描述有误,在我的系统中,正常工作时,TPS54620输入12V,输出5V,5V最大输出电流3A,大部分时间比3A小。那么,上面公式中,Vinmax取值定值17V(TPS54620最大输入电压),Vout 5V,Io 3A(我所需的最大电流),我这个理解是否正确呢?
Hi
你的输入最大是12V, 那么公式中设置Vinmax就是12V.
电流按照最大3A. 不能按照较小的电流,原因是假设你按照较小的电流来设计电感,一旦出现大电流,电感会饱和。
谢谢指导!另外Compensation Component Selection中计算的R2和C3,根据datasheet 26页中1.69K电阻值计算并不能得到C3的值为8200pF,这是否有误呢,另外这个Compensation Component Selection取值是否很严格呢?
建议你直接使用WEBENCH,里面会给一个推荐值。Comp的外围参数不算太严格,但大致区间要符合。
好的,谢谢!
另外还有个问题,就是例如我芯片一般最大输出用到3A电流,但TPS54620本来可以输出更大,那我在设计中按照5A输出电流来设计,但实际使用中并不会用到5A,这样的设计是否可以呢,有没有什么不好的地方,器件的价格可以不考虑。
也可以,就是环路上会差点,但也可以用,最好是设计到你实际的输出电流