现在使用BQ24610充电电路,之前一轮功能都正常,充电也都正常,适配器参数:19V/3.42A,电池16.8V,四串两并5200mah,现在改了一轮板子,出现的问题如下:
1.充电电流往大调无论怎么修改阻值,充电电流都是1A,但是充电指示却是正常的,STAT1为0V,STAT为3.3V,往小调充电电流有变小;确认充电模式是快充阶段;
2.充电一段时间后充电的电流波形波动很大,电感出现啸叫;
在原理中的差异如下所示:
增加D18和D17二极管,增加C127,C84电容,修改了ACSET的电流为3.3A,修改了PMOS管的型号(后来不行也又换回来了)原理如下图所示:
之前的原理:
修改后原理如下所示:
后来不行把增加的东西全部删除也不行。
不知道是什么原因?请教一下到底是什么情况,急急急急!!