Other Parts Discussed in Thread: TPS5432
用如下三个片子给FPGA提供3.3/2.5/1.2V的电压,但是实际PCB电路要么没有反应,要么一上电就烧TPS**电源IC,能否指点?急
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS5432
用如下三个片子给FPGA提供3.3/2.5/1.2V的电压,但是实际PCB电路要么没有反应,要么一上电就烧TPS**电源IC,能否指点?急
Hi
如果基本上都不好,首先确认一下来源,请问你的芯片哪里买的? 电子市场或者淘宝,芯片很容易出质量问题,建议找TI授权代理商。
(少量的芯片可以直接在TI网站上免费申请,或者找TI授权代理商申请)
如果排除芯片问题,主要要看焊接(是否温度太高,或者虚焊)。芯片容易烧,主要看电感饱和电流是否足够(确认电感质量),芯片底部PowerPad是否有接GND以及扩展散热等。
电路,建议用Webench在线仿真确认,Layout可以参考datasheet或EVM板。
原理图有问题吗?另外LAYOUT查不到啊。TPS4532的资料在TI网站也找不到。
Hi
这个芯片好像是真不存在,系统上没有查到。
芯片购买,你确认确认渠道,这个是TI判定真伪的唯一标准。( 之前让你确认也是有怀疑这个芯片是否存在的意思。)
抱歉,是原理图标记错了,应该是TPS54322DDAR, 1.2v的型号是对的
我找到具体的资料了,发现我们的布局没有按照规范。会有这么严重的后果吗?
Hi,
您是三种芯片都烧?前两个是TPS5432吧?没有找到TPS54322。
请问您的负载大概有多大?我看您原理图上贴出来的,电感上标了一个2A,峰值会不会超过这个值?电感饱和比较容易烧芯片。
1、确是TPS5432DDAR
2、负载确有2A,但是现在调试阶段,并没有带载,很是 奇怪。而且板子上有两路FPGA,因此有2组上述电路,有一路OK,但是另一路就有这种情况。
建议你用WEBENCH进行参数优化,尤其要注意输出电感电容,以及Comp管脚的参数取值
其次是你的layout,布局不好很可能就无法带载
Hi,
电源电路确实是对Layout很敏感的,您可以对比一下好的一路和坏的一路Layout,尤其是高di/dt、高dv/dt的回路。或者设置示波器为单次触发,看一下SW点、Vout的启动波形有没有问题。