Other Parts Discussed in Thread: BQ24296M, BQ24296MEVM-655
工程师你好!
我用BQ24296M芯片参照/参考设计,做了一个手机充电电路。在手机电池电压很低(我刻意跳过电池保护板:将电池电芯放电接近0V),然后将整块电池(包括电池保护板)接入电池充电。
1.充电条件如下:
在纯硬件充电,PSEL 10K接地,ILIM pin 240欧接地,CE pin 10K 电阻接地,OTG 10K接地。充电适配器为5V 2A,电池容量2000MAH
2.充电NG结果描述
在上述条件下,有116MA的充电电流,电池电压持续上升,上升到2.97V时,充电电流降为0,电池开始放电/放到2.55V,再次转入充电。如此反复....
3.如此反复,无法转入(3V时1.8A)的恒流充电。
以上,(有时电池接入:很快充到3V以上/有时反反复复在2.55-2.97V之间半个多小时也充不过3V),请协助分析,给于指导,谢谢!
(备注:手机电源部份/直接接的电池VBAT,没有接在SYS。同时I2C电路2根线是断开的,未接通)