德仪大神们:
我现在用BQ25895测试充电效率,输入接的电源设置成5V*0.1A,输出接了一个3.8V的电池,上电之后发现电源端的5V被拉低到4.5V,然后我把电源的输出电流加大一直到1A之后才恢复成5V,请问这是什么原因?
通常我们认为在负载过大时应该是先调节输出的功率,为什么DPM模式下BQ25895的输入电压先被拉低?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
德仪大神们:
我现在用BQ25895测试充电效率,输入接的电源设置成5V*0.1A,输出接了一个3.8V的电池,上电之后发现电源端的5V被拉低到4.5V,然后我把电源的输出电流加大一直到1A之后才恢复成5V,请问这是什么原因?
通常我们认为在负载过大时应该是先调节输出的功率,为什么DPM模式下BQ25895的输入电压先被拉低?
Hi
当输入功率(固定电压输入下的电流)不足以维持充电功率(充电电流乘以充电电压)时,输入电压就会被下拉。(其中还有效率损失)
所以你将输入电流限制提高后,可以输入更大电流,即可维持稳压充电。
Hi Johnsin Tao,
感谢回答。我在把输入电流增大的时候发现电压仍会被拉到4.5V,但是电流到1A以后就恢复5V。芯片是会自动判断输入功率和输出功率的大小吗?如果输入小于输出,正常情况下我们认为是不是应该减小芯片的输出电压或者电流来进行调节。
在输入功率本身达不到输出要求的时候再拉低输入电压那么输入功率不是变得更小了?感觉这个逻辑上不太符合我们平时的思路。请帮忙解释一下。非常感谢!
Hi
输入电流不够,电压被拉低,本身的转换时不正常的,所看到的示数是不准确的(输出电流之类)