用bq24105~Q1做了3节锂电池管理,VIN为14.4V,要求输出12左右V,会正常输出12V,但有时会一直输出3.3v,带不动系统,把锂电池焊下,重点一下就会OK,
好像跟 电池检测有关,为可能什么原因造成的??电路为典型电路
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用bq24105~Q1做了3节锂电池管理,VIN为14.4V,要求输出12左右V,会正常输出12V,但有时会一直输出3.3v,带不动系统,把锂电池焊下,重点一下就会OK,
好像跟 电池检测有关,为可能什么原因造成的??电路为典型电路
负载加到1.10A,输出电压也没有拉低,
还有个问题问一下,输出电流在0.7A,芯片表面温度有60多度是正常吗??????输出电流在1.1A,芯片表面温度有80多度,正常吗?
Hi
这个温度是偏高的,你需要注意芯片焊盘是否充分利用(扩展散热)
计算芯片的功耗,可以用输入电流*输入电压- 电池电压*充电电流,再减去电感等零件的功耗,基本上就是芯片的功耗。乘以热阻就是芯片的温升,加上室温就是芯片的温度。
可以从效率来判断,这个芯片的效率按照你的条件,应该在90%甚至高一点。
Hi
如果系统电流是2~3A呢? 电压掉下来是否能用示波器检测一下芯片的动作情况?
这个电池管理芯片,有三个指示灯,能否给我讲一下,它的指示状态代表什么意思?还有是只有电池工作,有没有指示灯?