Other Parts Discussed in Thread: LM5166
使用推荐的电路,在工作状态(较高输出电流40mA左右时)产生刺刺声,平时(较低电流几个mA)也有杂声,但声音较小。是什么原因呢,对电路长期工作有什么影响?附件是电路原理图。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
关于环路WEBENCH会有一个推荐,或者根据数据手册的公式自行计算
对于LM5166主要就是电感电容的选取,以及你的layout
SW波形都不对,而且你的layout很有问题,建议参考手册上的重新布局布线
环路是指的一个什么概念呀,我对这个不是特别了解,另外电感电容之类的就是按照webench生成的,就是一楼的哪个pdf原理图,PCB也是按照datasheet推荐尽量一致的。
是layout的原因吗?跟手册的区别就是没有专门再铺地,是这个影响的吗
功率线一般值Vin, Vout,SW,PGND Boot
控制线指 FB, Comp, EN,AGND等
功率信号和控制信号分开走线,然后最后将AGND和PGND单点连接
具体的layout设计请参考数据手册。
还有虽然你的负载很小,但不排除存在峰值大点流,所以还是需要加宽功率走线