This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS40101的使用问题

Other Parts Discussed in Thread: TPS40101

在DC-DC电源模块中使用芯片TPS40101。我们工程师设计电路时,将TPS40101 的PG引脚与地焊接在一起了,导致5块DC-DC模块烧了两块。取下其中一块没烧的电源模块。发现PG与GND已短路,正常情况PG是MOS管的D极,与GND不是短接的吧?看数据手册,连接PG引脚的MOS管如果导通,PG才会与GND短接。

我想知道,如果PG引脚接地,会导致电源模块烧毁吗?为何5块中有三块仍能正常供电?

如果测量PG已与GND短路,如果继续使用该电源模块,会有什么影响?PG与GND短路会对DC-Dc电源模块造成什么影响?

  • Hi

        PG如果不用,一般都是悬空,不建议接GND.

        如你所说,PG是MOS的结构,如果接GND,外部的GND对GND内部的GND, 如果有电流流过是很容易烧掉的,阻抗测试PG对GND短路就可以确认。 

        如果你测试到在芯片上PG对GND短路,芯片确实已经损坏。就芯片主要转换功能而言,PG损坏对其没有影响。 但建议你换一个新的芯片。

        

  • 谢谢! 那我电路板烧焦,跟pg与地短接有关吗?烧毁部位在这个芯片底部。 输入我接的稳压源12v,电流0.8A左右。当这个电源模块烧坏时,稳压源电压被拉低,电流变很大。 同时我测了烧坏的模块pg和地没短接,没烧坏的那块反而短接了。

  • Hi

         PG和主控电路关系不大,只是输出指示信号。PG的MOS烧掉不会导致主控部分烧掉,建议你确认一下主控部分是否有严重过压,以及电感是否存在饱和,通常这些原因才会导致芯片严重烧掉。