Other Parts Discussed in Thread: LM22678
测试过程和结果:LM22678芯片空载和三组滑动变阻器并联在24V电源上,当三组滑动变阻器所消耗的24v电源电流达到20A时,和其并联的LM22678芯片被烧毁,芯片sw引脚和地短路,芯片表面被烧出一个窟窿,求告知是什么原因导致? 万分感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM22678
测试过程和结果:LM22678芯片空载和三组滑动变阻器并联在24V电源上,当三组滑动变阻器所消耗的24v电源电流达到20A时,和其并联的LM22678芯片被烧毁,芯片sw引脚和地短路,芯片表面被烧出一个窟窿,求告知是什么原因导致? 万分感谢
Hi
24V是LM22678的输入吧? 先不要给滑动变阻器加很大的电流,测量24V的电压波形,应该可以看到24V上有较大的波动,建议你加载看看电压波动的范围?
不太清楚你滑动变阻器是怎么消耗的,但是如果电流很大到达20A, 而输入存在导线之类,输入走线Layout, 并且没有足够多的电容稳压,很容易造成很大的spike.
而LM22678没有加载,过压或是最有可能的。
您好,首先, 24V是输入,且是由直流稳压电源提供,而且22678的耐压值范围达到了42V,不应该会烧 啊。 输入端有一个220UF电解电容和两个10UF的陶瓷电容。 我这边给你一个我的原理图,您看有什么问题吗?
Hi
没有不应该的,因为正常芯片就是不会烧,烧了就代表不应该变成了应该。
只有从测试的波形中能看到问题,而靠猜除非是比较简单的。
另外你还要看B540C是否烧掉?或者是有反向之类的疏忽?
建议你检查一下在20A条件下,芯片输入电压波形(二极管之后),同时上传下你的layout