我在设计一款大容量便携电源,采用18650电池,3串12并。 遇到以下几个问题,在ic选择方面比较纠结。
1、开始时,我选择了3串电池保护ic,然后将12组3串电池并联起来,再做充电管理。 电池保护ic不带通讯接口,不带均衡。只是过充过放保护。
2、目前,我想做电量检测,选择了bq76920,bq76920做3串锂电池检测,但是12组电池如何设计呢?每一组都用一片bq76920么?
请 TI FAE帮忙选择一个合适的方案,完成电池保护,电量检测,充电管理,5V、12V独立输出,电流最大10A。 谢谢。