This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LP2950-50



我的目标是15V电压转换为5V电压,我选用LP2950-50作为稳压器,但是我测试输入为15.8V(没有超过数据手册规定的30V),但是输出电压一直是15.3V,换了三个芯片同样的效果,输入和输出电容分别为2.2μF和22μF,后边没有接负载,电路确认连接无误,难道是芯片有问题?

  • Hi

       芯片已经存在击穿,没有待在就出现这样的问题,很可能是芯片质量问题。

       建议你确认芯片购买渠道,这个是TI判定芯片质量问题的唯一标准,建议你找TI授权代理商购买。

       或者你也可以在TI网站上申请免费样片,如果你的芯片来自淘宝网或者电子市场,更加可能是芯片质量问题。

       另外虽然你的输入不到16V, 但是也要注意输入不能是热插拔或者硬开关,否者输入会有较大spike,存在烧芯片的风险。