This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

bq27542-G1 低温造成容量百分比跳变问题

Other Parts Discussed in Thread: GPCRB

Hi All ,

之前我的终端客户发现BQ27542在低温状态会发生容量跳变的问题,我们就尝试基于TI 官网上的GPCRB去计算 温度补偿值。  现在我进行低温优化计算后,测试感觉还是有问题。
我是这样测试的,将电量计的温度传感器用可调电阻替代,先调到25度。上电后电量计显示:电压=3651mV,FullChargeCapacity=10265mAH,RemainingCapacity=3551mAH,SOC=35%。
然后我调节温度电阻到-10度,这时电量计度数就跳变为:电压=3651mV,FullChargeCapacity=6588mAH,RemainingCapacity=1mAH,SOC=1%

附件是TI 官网反馈的GPCRB 资料


  • 这样调电阻是没有用的啊, 只是欺骗了电量计的ADC采样而已。

    把电池实际放在低温下放电,才能知道电池真实的低温表现啊。

    只是调节电阻, 电池的特性还是和常温的一样没有改变, GPCRB肯定不会有用的。 

  • Hi,

    我们当然是按造GPCRB的文件实际用NTC贴在电池上去做计算的,并且TI Tool也实际计算出结果。

    我的实验就是直接去验证TI 电量计算法的部份,就算我实际把电池放进-10度的温度下,电量发生跳变呀。   电池电压都没有下降,但是容量确实发生修改,所以请你用更专业的角度去讨论问题。

    附件是TI webside返回的数据,这个数据有没有问题。

  • Hi ,

    这个是昨天夜里所作出的Logging data。  我们尝试把电池直接放进恒温恒湿机里,我们从25度慢慢下调至-7度,并且我记录FCC/RM/SOC/Voltage/Temp的变化。

    从附件数据里,我们看见电量确实有往下递减的情形,但是这个实验并没有对电池进行放电或充电,所以这个容量修正的情形真的不合理。  我們的終端客戶會应用在-10度的环境温度,所以不能允许容量有这样大的跳变。