锂电池6v-8.4v想转成3.3v 使用LDO好还是DCDC好呢?希望纹波越小越好。
但是担心LDO效率不高而且发热。
有什么好办法吗?LDO的前面加几个二极管怎么样?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问3.3V是给什么样的负载供电?可参考TPS62125,2*2mm的SON的8PIN的封装,并且带有EN使能引脚。是一款高效同步降压转换器,此转换器针对低和超低功耗提供 300mA 输出电流的应用进行了优化。 为了大大减少输出噪声,DCS - ControlTM机制针对 PFM 模式中的低输出纹波电压进行了优化并特有出色的 AC 负载调节。
对于开关电源的基础知识不是很了解,可以通过参与学习“电源基础培训系列课程”
www.eeworld.com.cn/.../index.htm