This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求助,LM2596搭建DC-DC电路的仿真总是出不来结果

一开始仿真是无法找到工作点。

后来我搜到了一个帖子e2echina.ti.com/.../138473

参考了那位老师的文件然后自己搭建,最后输出接近0V,出不了结果,请大神看一下是怎么回事好吗?我都急死了。

  • Hi
    直接借助芯片官网在线仿真webench得到电路: www.ti.com.cn/.../LM2596 (输入参数,点击开始设计,即可得到电路)
    要特别注意如下:
    1。layout, 必须用PCB, 功率回路尽量小,注意散热设计。(洞洞板面包板之类,寄生参数太大,容易带不起来载)
    2。功率电感饱和电流需要大于1.2倍最大输出电流。
    3。芯片来自TI官网免费申请或者来自授权代理商,淘宝之类或者电子市场买的,基本上都是有质量问题的,不建议。
  • 你好,首先很感谢你回答我的问题。

    • 我现在的问题是仿真出不了结果,TINA仿真和在线仿真我都没能成功,不是很会使用这些仿真软件。
    • 网页仿真他默认的原理图不是对的,需要加上反馈电阻给feedback,而我自己edit完后根本找不到开始仿真那个选项,也没有退回初始界面那个选项。LM2596 -24V-7.5V.tsc
    • TINA仿真的问题是输出电压基本接近于零,不是我想要的电压。

    我上传一下我的文件,请大神帮忙看一下。