正常情况下采样的电池电压是正确的,比如平均值是3.6V,共14节电池,则采样得到的电池电压值差不多就是3.6V左右,各个电池间的差不会很大;程序设置了均衡流程,阀值是50mV,原则是每一组相邻的两个电池不能同时均衡,找到最大值,如果最大值与电池电压的差值大于50mV则均衡此电池,大概流程是这样的。没有考虑功耗的问题
但是现在的问题是有时会出现相邻的两个或三个电池电压的值会差别很大,比如11节电池是1V 12节电池2V 13节电池是7.8V 但是用万用表测量电路上的实际电池电压又是正常的,即在3.6V左右 不知道这是什么原因造成的 跟功耗有关吗?就是阀值设置的是50mV,由于电池的一致性不好 可能需要均衡的电池比较多,但是通过仿真查看没有出现相邻的电池同时均衡的现象,即均衡的判断和结果没有问题,但是均衡的电池比较多,会不会是因为这个问题导致功耗太大把BQ769给烧掉了?采用的是内容均衡电路