This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TLV62130A紧急求助!!!



如图,用TLV62130A将12V输入电压转换为4V。

现在调试出现问题,将输入电压从5V逐渐调高,输出电压刚开始正常在4V左右,但是当输入升到7v左右时,输出突然将至3V以下,直到12v时,输出2.7V左右。

请问是原因?

  • Hi
    降压芯片输入电压越高,电感峰值电流越大,此时你需要考虑电感的饱和电流是否大于最大输出电流加上二分之一的电感纹波电流。(注意还要保留一定的裕度)
    其次你需要在layout上注意功率回路尽量小,如果做的不好会限制最大电流输出能力。
    最后电感峰值电流越大,layout如果不好,寄生参数带来的不稳定性也越大。)