Other Parts Discussed in Thread: LM22673
大家好,我现在负责的一款产品控制电路上用到LM22673这个芯片,输出电压有+3.3V、+5V、以及±15V,输入均是直流24V,+3.3V和+5V目前还是很稳定的,使用两年还没有发现什么问题,但是±15V就有问题,目前出货几百套产品中有统计的+15V烧坏的有1起、-15V烧坏的有5起,-15V烧坏的概率高很多,检查时有些电源芯片直接烧穿了,有些表面看不出好坏。有时候设备刚到可以装机不就就出现问题,造成很不好的影响。见下面的电路设计:
其中我们分析过原因可能是-15V电源输入所保留的余量太少了,43V-15V-24V=4V,输入余量只有4V,所以我们将-15V的电源输入改为由+15V输入,这样就有足够的余量了,并且7脚和6、9脚家了一个小电容,输出增加了一个肖特基二极管,见下图。
这样子改动后本以为问题解决了,+15V电源部分没有变动,因为烧坏的概率比较低,没有重视。但是改了之后3个月时间内±15V电源芯片各烧坏了一起,也就是问题并没有解决,现在公司非常重视这个问题了。
±15电源只是给电路板的双电源运放供电,并没有给外部电路板供电,并且输出电流只有±100mA左右。但是AGND和其他板子共地的,其他电路板也是用同一个+24V开关电源供电。
各位大神们有没有什么看法或解决办法,拜托各位指点!!!