非常抱歉让大家久等啦!以下是获奖名单,正确答案会在文中用红色标注出来。
小编会在 5 月 23 日结束之前通过 e2echina@ti.com 邮箱与获奖者联系礼品寄送事宜。
9 位技术王者
|
157340886@********* |
|
JYScity@********* |
|
wuchunjiang@********* |
|
luna-xue.zhang@********* |
|
hannah-min.yang@********* |
|
yuanzhentao@********* |
|
418514347@********* |
|
yangjian@********* |
|
zhengzhiruipizai@********* |
技术大拿奖获得者
| CaiSheng.Xie@********* | fhao522@********* | thl800227@********* |
| taijifeng.phf@********* | haisheng.sun@********* | seek_li@********* |
| gflin@********* | 861996764@********* | 2016550617@********* |
| chlq@********* | bodhicheng@********* | xdchenhao@********* |
| ken.lan@********* | 1305801878@********* | 763150013@********* |
| 1523526774@********* | wushuping@********* | yu309262908@********* |
| forrest11@********* | 244692166@********* | goodyisheng213@********* |
| sunchencheng@********* | jay.zhao@********* | kotliner@********* |
| yjlijian@********* | jiachundong@********* | 2472139894@********* |
| yun.fang@********* | sandy.wu@********* | jlyjly123@********* |
| 591710565@********* | 596626739@********* | jlyjl@********* |
| gaoyang9992006@********* | 910233023@********* | huhaiqing@********* |
| 877049204@********* | 370548047@********* | xupeng11@********* |
| jason.he@********* | 1987825733@********* | feifei.miao@********* |
| zhuhongbiao@********* | 513219847@********* | oldcceeshit@********* |
| chunlonglhit@********* | wjt1001@********* | denyui@********* |
| jakeybai@********* | ankeseng@********* | 79593710@********* |
| 383778215@********* | wudianjun2001@********* | xiaodianzi386@********* |
| wd21ic@********* | skywalker_lee@********* | kangze2005@********* |
| zzhangxing@********* | 2605710372@********* | gaojie64692@********* |
博学多才奖获得者
| zhaohui1881@********* | 499326905@********* | dhjmeg@********* |
| 466565858@********* | cxw284329474@********* | laoying_rc@********* |
| wan.chengjian@********* | eddieyan@********* | luck_gfb@********* |
| 619888476@********* | yang.xu@********* | zjxnetsoft@********* |
| wusp2006@********* | 563458891@********* | gaon2@********* |
| ljb9771222@********* | 1059861760@********* | shifucun@********* |
| 519922633@********* | xhtwy126@********* | 307161720@********* |
| jiyj@********* | szw@********* | szm3@********* |
| 929885314@********* | wanchao.gao@********* | 651075843@********* |
| 15013748133@********* | zhchen@********* | hjl742876110@********* |
| 474701754@********* | 919030355@********* | lizonghe@********* |
| fvnfc@********* | xiang860119@********* | 915582085@********* |
| sxc@********* | sangpeng@********* | jaybo.chiang@********* |
| 297282690@********* | chenbingjy@********* | yaoliangshuai@********* |
| bear.wang@********* | szm2693@********* | czx08@********* |
| mac@********* | 511760409@********* | mail_xiaofei@********* |
| wangcan@********* | 549040622@********* | zhyouer@********* |
| huangtao-***@********* | 76993232@********* | bailuhappyday@********* |
| tyrblggj311@********* | sjj770715@********* | gary.xu@********* |
| shakencity@********* | yangweiping@********* | hhuang9@********* |
| tj_czy@********* | yl20102010@********* | 269077734@********* |
| lark100@********* |
机智答题奖获得者
| hewenwen@********* |
| 1037090816@********* |
| 771430515@********* |
| xbmiao@********* |
| yufen@********* |
| 15020544158@********* |
| 171380084@********* |
| 1814704426@********* |
| 248668342@********* |
| U201414106@********* |
| cengzhao@********* |
| 2057469664@********* |
| 3041160372@********* |
| huaer126love@********* |
| 1130382695@********* |
| anliu@********* |
| xing02100@********* |
| 939104325@********* |
热情参与奖 获得者
| chdqliwei521@********* |
| wangwei@********* |
| hr1@********* |
博客大作战
寻找技术小哥哥和小姐姐,博客 25 问,等你来挑战!
(2018.4.12 - 2018.4.30)
小编知道我们论坛上藏龙卧虎,特此精选EMI 、LDO PSRR、信号调理产品和无线连接四大专题8篇博文
邀请您阅读后参与答题(22道选择题,3道开放题),即有机会获得以下奖项!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
技术王者 (全部答对 25 题者) - 幻响空气净化器 + 小米随身蓝牙音响
技术大拿奖(答对 22 题至 24 题的用户) - 瑞士军刀
博学多才奖 (4 类专题都参与,且答对 18 题至 21 题的用户) - 小米移动电源
机智答题奖(从答对 10 题至 17 题及的用户中随机抽取 15 名) - U 型睡枕
热情参与奖 (从答对 6 题至 9 题及的用户中随机抽取 15 名) - 小米插线板
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
还等什么,赶紧阅读下列博客参与答题吧!
PS: 如果喜欢这些博客,别忘了给我们一个赞哦!
登录后在博客页面的右侧就可以看到啦,点赞后可能会有意外惊喜哦!
注:
- 本活动仅限德州仪器中文技术支持社区中国大陆地区注册会员参与,每位用户只有一次获奖机会,TI 员工/代理商除外。
- 管理员将于5月初在本帖公布正确答案和获奖名单,并安排礼品寄送。
- TI 有权根据活动情况调整活动规则,最终解释权归 TI 所有。
第 1 篇:阅读博客:有效降低传导辐射干扰的小技巧
1. DM噪声主要集中在那个频段?
A. 2MHz~30MHz B. 30MHz~100MHz C. 100MHz以上
2. CM噪声主要集中在那个频段?
A. 2MHz~30MHz B. 30MHz~100MHz C. 100MHz以上
3. 增加金属外壳可以降低EMI, 其通常与电路中哪个信号相连?
A.GND B.VIN C.SW
开放题:除了增加滤波器以及金属外壳,还有哪些方法可以降低传导EMI的干扰? PCB布局布线, 铺地, 增加磁珠,抖频技术等
第 2 篇:阅读博客:集成智能——第1部分:EMI管理
1. 高频噪声主要由什么引起?
A.输入电压 B. 环境温度 C. 开关管的动作(交换节点处)
2. 调整栅极驱动电压来改变电压的转变速率能否减小振铃干扰?
A.可以 B.不可以 C.不一定
开放题:抖频技术的主要原理是什么? 降低峰值频率的振幅来平均能量
第 1 篇:阅读博客:LDO的PSRR测量
1. PSRR的计算与下列哪个因素无关?
A. 输入电压纹波 B. 输出电压纹波 C. 输出电压噪声
2. 设计加法运放电路时,需要考虑哪些因素?
A. 运放的最大输出电流不小于LDO最大输出电流。 B. 运放的输出电压范围覆盖LDO的输入电压范围。 C. 运放的带宽满足LDO测试范围。 D. 以上都正确。
3. 如果输入交流电压峰峰值为1V,当LDO的PSRR为( )时,可以考虑用示波器直接测量输出交流电压峰峰值?
A.40dB B.60dB C.80dB
第 2 篇:阅读博客:LDO基础知识:电源抑制比
1. 下列关于LDO的PSRR叙述,哪个不正确?
A. PSRR是单一的静态值。 B. 它规定了某个频率的AC元件从输入到LDO输出的衰减程度。 C. PSRR分贝值越高意味着衰减倍数越高。
2. 在低频 (<1kHz) 时,改变哪个参数对于PSRR没有效果?
A.VIN-VOUT B.输出电容COUT C.降噪电容CNR D.前馈电容CFF
3. 在中频(1kHz~100kHz)时,下列哪个因素对PSRR影响可能会最大?
A. VIN-VOUT B.输出电容COUT C.降噪电容CNR D.PCB布局
第 1 篇:阅读博客:TI 高速信号调理产品选型指导
1.下面那款产品不能同时支持10.3125G和6.25G速率?
A. DS125BR111 B. DS250DF210 C. DS110RT410
2.下面哪项功能是DS100RT410不支持的?
A. CDR B. DFE C. CTLE
3.某客户需要选择一个支持PCIE的产品,下面哪个型号不能选择?
A. DS80PCI402 B. DS100MB203 C. DS125DF410
第 2 篇:阅读博客:TI Retimer产品电路设计与配置指导
1. 如果寄存器0x33的初始值为0x9A,现在需要进行掩码0x18的写入操作,写入值为0x08,请问操作成功后,寄存器的值是?
A. 0x92 B. 0x8A C. 0x82
2. 如果需要对DS125DF1610所有通道的通道寄存器0x31进行广播写,我们将0xFF配制成下面哪个值就可以实现?
A. 0x01 B. 0x02 C.0x03
第 1 篇:阅读博客:CC2640 CC1310高低温测试
1. CC2640和CC1310推荐的工作温度范围是?
A. -20 ℃~60℃ B. -40℃~85℃ C. -40℃~105℃
2. CC13/CC26XX的射频输出信号来自于芯片的哪个时钟源?
A. 外部32.768KHz B. 内部32K RCOSC C. 外部24MHz
3. TI RTOS在下面哪个状态会对外部24M时钟执行calibration校准操作?
A. 进入Idle模式 B. 从Standby模式唤醒 C. 进入Standby模式
第 2 篇:阅读博客:使用 SimpleLink 超低功耗(ULP)无线 MCU 平台能让功耗创新低
1. CC2640使用的主处理器为?
A. M3 B. M0 C. M4F
2. CC2640 在待机时的功耗为?
A. 1nA B. 10uA C. 1uA
3.下面哪种外设不适合用CC2640的传感器控制器来控制?
A. SPI接口三轴传感器 B. 电容式触控板 C. IIS接口音频芯片
开放题:使用CC2640内部传感器控制器有什么好处?
使用传感器控制器采集数据,不需要唤醒主处理器M3, 从而节省系统功耗和M3资源开销。