Other Parts Discussed in Thread: UCD9222, UCD7242
我们做了两相同的板子,这两个板子上的6657 来自不同的供货商,6657供电采用UCD9222+UCD7242方案。但其中一块板子上6657的CVDD1输出电压不稳定,有时有输出,有时没输出。且有输出时,观察示波器,CVDD1总是先升到1.0V,然后在1s内升到1.2V。但是UCD9222的配置采用的和官板一致输出应该为1.0V,且不应该高于1.15V才对。
目前两块板子的阻值有些不同:电压稳定的板子上CVDD 到地约35欧姆,CVDD1到地约55欧姆,另一块CVDD 到地约16欧姆,CVDD1到地约33欧姆。
怀疑CVDD1没有输出时可能是因为电流过高,UCD9222报错FLT。
CVDD1为1.2V时,DSP与FPGA的UPP通信正常,DSP的DDR3也能正常工作,我们目前在调试6657上的PCIE,PCIE的电压是由CVDD1提供的。
请问:
1、UCD9222的配置采用的和官板一致,为什么CVDD1会从1.0V上升到1.2V呢?当有输出时,并不是总是1.2V,有时也是1.0V.
2、CVDD1输出不稳定,有时有输出有时没输出这可能是由什么因素造成的呢?两块板子上DSP的阻值测量不同,会与这个有关系吗?UCD9222的反馈上EAP2通过一个10的电阻连到CVDD1上,这个阻值是根据什么确定的呢?可否通过更改该电阻的阻值以及UCD7242上与CVDD1相连的10K电阻来调节电压输出呢?
3、CVDD1为1.2V时,DSP的PCIE模块能正常工作吗?目前我们PCIE的自回环测试没通过。