Other Parts Discussed in Thread: PMP7355, TPS23753A, TPS23751
本人最近在做一个PoE的项目,选用了TPS23753APW 这款芯片,参考PMP7355做的设计,目前在设计过程中遇到如下的问题:
1. 如下图所示:RJ45的1,2口分别连接Transformer H2019的9(RX-),11(RX+);3,6连接14(TX-),16(TX+),但是我在其他大多数的PoE参考设计中,均看到的是
RJ45的1,2口接Transformer的TX, 3,6口接Transformer的RX,存在疑惑
2. 关于OCP电阻Rcs(R18)的选择,PMP7355的输出电流定在2.6A Max,为什么Rcs推荐使用的是0.39欧姆,因为Vcs最大按照datasheet在0.55V,这样电路的过流点是Vcsmax/Rcs = 1.41A ,这不就意味着输出电流不能超过1.41A吗?
3. 输出大电容C14的选择,为什么输出5V,选择一个耐压是6.3V的电容,这样当C14工作在5V的时候,电容会不会出现很大的derating?
4. 如果我不使用外部Adapter输入,APD引脚怎么接?我看TPS23751是推荐连接RTN引脚的,TPS23753A是不是相同的接法?
第一次设计PoE供电,还请各路大神不吝指教