我公司根据 TI 官网的资料设计了用 BQ3060+BQ29412DCTT (带二次保险丝)的18650(4节串联)电池组电路板。现在电路板做好了。也买了EV2300通讯模块。接好EV2300通讯模块,通讯正常。进入软件电池参数设置软件 BQ Evaluation Software 版本0.9.59 。读取 BQ3060芯片资料后,结果只找到3节电池,总电压也只有11.9V。但实际电压是14.5V。还有就是电池不能输出,也不能充电,将PRES脚拉低后,电池组两端才有电压。
所以,想请教下:
1、需要设置哪些基本参数,电池组才能正常工作起来?
2、软件中很多参数都是缩写,有没有详细资料介绍软件中的各种参数是指的什么?
3、电池组能正常输出或者充电,要设备哪些参数?
4、AFE 指的什么参数?
5、对于 BQ Evaluation Software 软件使用, 有没有详细资料介绍的?4073.BQ EVSW软件图片.rar,