TI工程师,您好!
目前打算采用TI的RCV420对现场仪表送传送来的4-20mA的电流信号进行I/V转换,转换到0至+5V。
外部给我提供的是+24V电源,现在对于RCV420是采用单+24V电源工作呢?还是将+24V转换为±15V,或者±12V供给RCV420? 哪一种比较合适?谢谢
另外,根据设计要求,采用二线制方式传输4--20mA的电流信号,同时还需要对现场仪表提供+24V电源。
请问,是否可以参考RCV420的datasheet中的参考设计图Figure8(如果采用±12V电源的话)?那么,是如何给现场仪表提供+24V电压的?
是否能够通过RCV420的第pin16引脚对现场仪表提供+24V电压。 还有,该图中pin16脚和pin3脚之间的电压大概是多少?
疑问比较多,麻烦解答,非常感谢!不胜感激。