首先化学ID没有错!问题是BQ40Z50-R1限制容量为32000mAh,过流值为32A,如果我的单个电池容量为2500mA,15并4串电池组就是37500mAh,其过流值为150A,那我在bqStudio中将电流校为实际的1/5(用5A放电,电流校准为1A即可),Design Capacity mAh填7500mAh(实际的1/5),Design Capacity cWh填11100cAh(7.5AH*4*3.7/10)。其他都没动!但是learning cycle失败电量完全不对,请大神指导能不能这样缩小五倍来做?以上信息有没有填错?还有没有需要改其他参数的?跪求!!!